我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:UPS如何设置AP9622?
问题描述:
本视频介绍如何配置AP9622板卡。

所属产品线:
UPS附件卡

解决方法:

依次在电脑上选择 开始-->程序-->附件-->通讯-->超级终端,打开超级终端软件。选择相应端口,端口属性依次设置为:每秒位数 2400、数据位 8、奇偶校验 无、停止位 1、数据流控制 无,确定后进入输入界面,单击回车键进入设置界面。在设置界面有9个选项,分别可以设置波特率、奇偶校验、SLAVE ADDRESS。设置好后输入ESC即可退出。设置完毕。