我们今天能为您提供什么帮助?

Video:ACSC101报警阈值如何设置?

问题描述:
ACSC101报警阈值如何设置。

所属产品线:
InRow

解决方法:

本视频介绍施耐德列间空调ACSC101如何设置报警阈值,报警阀值是在组件需要维护或在温度有较大波动时提醒用户,在主菜单中选择SET UNIT THRESHLDS选项 设置单位阈值,有RACK INLET(机架进风温度)、SUPPLY AIR(空调送风温度)、RETURN AIR(空调回风温度)三个设置值,当温度超过设定值会触发报警。