我们今天能为您提供什么帮助?

Video:ACSC101维护时间间隔如何设置?

问题描述:
ACSC101维护时间间隔如何设置。

所属产品线:
InRow

解决方法:

本视频介绍施耐德列间空调ACSC101如何设置维护时间间隔。

制冷单元记录各个组件的运行时间,当更换组件时可通过reser选项将运行时间清零,在主菜单中选择VIEW RUN HOURS选项,可以查看和清零AIR FILTER(空气过滤网)、FANS(风扇)、COMPRESSOR(压缩机)、CONDENSATE PUMP(冷凝排水泵)等组件的运行时间,选择SERVICE INTERVALS(服务时间间隔)选项,可以修改INTERVALS。Air Filter Interval ( 空气过滤器时间间隔) 取决于环境清洁度。维护时间间隔设置带有报警功能。如果启用该功能,则在超过维护时间间隔时发出报警声。为了取消报警,必须手动复位Air Filter Interval( 空气过滤器时间间隔)。默认值为18 周。