Video:ACSC101显示及报警音如何设置?
问题描述:
ACSC101显示及报警音如何设置。所属产品线:
InRow解决方法:
本视频介绍施耐德列间空调ACSC101如何设置显示及报警音。
在主菜单中选择Set Display units(配置单位)将制冷单元的测量单位设置为美制或公制,在设置前输入密码apc。在主菜单中选择Configure Display(配置显示),Contrast ( 对比度) 调整屏幕文本可视性。设置数值低则文本颜色深;数值高则文本颜色浅。设置范围0–7。Key Click ( 击键音) 启用或禁止每次按下显示界面上的键时的击键声音。Beeper Volume ( 蜂鸣器音量) 设置显示界面上的按键每次按下时的发音音量。Beep on Alarm ( 报警蜂鸣) 将制冷单元设置为在出现新的报警时每30秒钟发一次音。按下显示界面上的任意键可取消发音。当报警自行消除时,报警音自行停止。
是否有帮助?