Video:ACSC101监控通讯如何设置?
问题描述:
ACSC101监控通讯如何设置。所属产品线:
InRow解决方法:
本视频介绍施耐德列间空调ACSC101如何设置监控通讯。
在主菜单中选择Configure Modbus(配置MODBUS).使用Configure Modbus ( 配置Modbus)菜单建立制冷单元与楼宇管理系统的通讯。Modbus 启用或禁用Modbus。Target Id ( 目标标识号) 每个Modbus设备必须具有一个唯一的目标标识号。为该制冷单元输入唯一的数字:从1到247。Baud Rate ( 波特率) 选择9600 bps 或19200 bps。在主菜单选择Configure Network(配置network),在IP ADDRESS选项,可以设定IP地址、子网掩码、网关,Boot Mode ( 引导模式) 设置制冷单元的网络管理卡获取网络设置的方式。
是否有帮助?