我们今天能为您提供什么帮助?

Video:ACSC101如何查看机组状况?

问题描述:
ACSC101如何查看机组状况。

所属产品线:
InRow

解决方法:

本视频介绍施耐德列间空调ACSC101如何查看机组状况。

在主菜单中选择VIEW UNIT STATUS选项,可以查看以下信息,Op Mode ( 运行模式) 制冷单元处于下列模式:On ( 开)、Standby ( 待机)、 Idle ( 空闲);Cool Output ( 制冷输出);Cool Demand ( 制冷要求);Air Flow (气流量) ;Supply Air ( 送风) ;Return Air ( 回风) ;Rack Inlet ( 机柜入口);Suction Temp ( 吸风温度) ;Contain DP ( 包含压差) ;Filter DP ( 过滤器压差);Suct Pres ( 吸风压力);Disc Pres ( 排风压力) ;Cond Fan Speed ( 压缩器风扇速度);Evap Fan Speed ( 蒸发器风扇速度) 等信息。在主菜单中选择About ACSC选项,可以查看查看有助于获取服务的识别信息: Model ( 型号)、 Serial ( 系列)、F/W (固化程序版本)、 H/W ( 硬件版本)、Made ( 制造日期)、 InRow SC APP ( 应用程序版本)、AOS Ver (AOS 版本)