我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:ACSC101密码如何设置?
问题描述:
ACSC101密码如何设置。

所属产品线:
InRow

解决方法:

本视频介绍施耐德列间空调ACSC101如何设置密码。

在主菜单中选择SET PASSWORD选项,选择CHANGE PASSWORDS,并按下回车键。如果在Password time-out ( 密码超时) 到时还没有按下按键,则系统将提示用户输入当前的Admin ( 管理员)密码。按下回车键。您将返回Change Password ( 更改密码)画面。按下回车键。 选择要更改的密码(Admin ( 管理员) 或Device ( 设备))。 输入新密码( 最多8个字符)。按下回车键进行确认。password time-out ( 密码超时) 设置Time-out ( 超时) 期限,输入密码后可在该期限中更改设置。如果在期限到时后不按按键,则需要输入密码,而显示画面返回滚动状态屏幕。Invalidate Password ( 无效密码) 忽略密码超时并要求再次输入密码的选项为InvalidateNOW ( 目前无效)。