我们今天能为您提供什么帮助?

Video:ACSC101如何查看报警记录?

问题描述:
ACSC101如何查看报警记录。

所属产品线:
InRow

解决方法:

本视频介绍施耐德列间空调ACSC101如何查看报警记录。

首先查看屏幕左侧警告报警指示灯(黄灯)和紧急报警指示灯(红灯),按回车键调出主菜单,按向下翻页键选择VIEW ALARMS菜单回车进入,当前报警有3条可以通过上下键翻页。按ESC键返回主菜单,选择CLEAR ALARMS菜单回车进入,系统提示是否清除当前报警,选择YES后,报警清除报警灯熄灭,数秒后报警灯再次亮起,表示报警依然存在,需要彻底维修后才能复位清除。