我们今天能为您提供什么帮助?

Video:SoMachine V4.2 任务有哪些?

问题描述:
SoMachine V4.2 任务有哪些。

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

本视频介绍M241在SoMachine 任务介绍,主要介绍如下:

1.任务数量和类型;

2.自由任务介绍以及注意事项;

3.循环任务介绍;

4.事件任务介绍和配置以及注意事项;

5.外部事件任务介绍;

6.看门狗的介绍;

7.任务优先级介绍;

8.任务配置介绍。