我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:SoMachine V4.2如何创建项目?
问题描述:
SoMachine V4.2如何创建项目。

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

本视频介绍SoMachine V4.2如何创建项目,步骤如下:

1.启动SoMachine V4.2;(可直接拖至00:22观看)

2.选择新建项目--助手--选择逻辑控制器,项目名称,编程语言,然后点击创建项目;(可直接拖至00:32观看)

3.选择Logic Builder;(可直接拖至02:58观看)

4.进入设备树配置相应的逻辑控制器硬件,配置项目完成。(可直接拖至03:14观看)