我们今天能为您提供什么帮助?

Video:SoMachine V4.2 如何创建POU?

问题描述:
SoMachine V4.2 如何创建POU。

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

本视频介绍SoMachine V4.2如何创建POU以及POU类型和区别,步骤如下:

1.进入应用程序树,双击Application,点击后方加号,选择POU;

2.根据自己需要选择创建POU的类型和编程语言;

3.在POU里创建逻辑段;

4.在Mast里调用需要扫描的POU,若不添加,则POU不会扫面。