我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:SoMachine V4.2 通信功能有哪些?
问题描述:
SoMachine V4.2 通信功能有哪些。

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

本视频介绍M241在SoMachine平台下通信任务介绍,主要介绍如下:

1.ADDM功能块介绍;可直接拖至00:24观看

2.Blink功能块介绍;(可直接拖至03:26观看

3.分时触发通信的介绍;(可直接拖至08:26观看

4.Read/Write_Var功能块时序介绍;(可直接拖至09:17观看

5.轮询触发通讯的介绍。(可直接拖至09:17观看