Video:SoMachine V4.2如何通过IO Scanner组态Modbus通信?
问题描述:
SoMachine V4.2如何通过IO Scanner组态Modbus通信。所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)解决方法:
本视频介绍SoMachine V4.2通过IO扫描方式组态Modbus通信 。
1.在设备树里对应的串行线路上配置IO Scanner驱动;
2.在主站配置里配置传输模式,和响应超时时间和帧时间;
3.在IOscanner下面添加通讯设备,若没有对应设备,添加Generic Modbus Slave;
4.在Generic Modbus Slave里 Modbus从站配置里配置从站通讯参数;
5.在Modbus从站通道配置从站通讯的功能码,出发类型,读写地址和长度;
6.根据需要配置是否需要从站初始化;
7.在IO映射里查看对应的映射地址。
是否有帮助?