我们今天能为您提供什么帮助?

Video:SoMachine V4.2如何通过Read(Write)_Var功能块配置Modbus通信?

问题描述:
SoMachine V4.2如何通过Read(Write)_Var功能块配置Modbus通信。

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

本视频介绍SoMachine V4.2通过功能块配置Modbus通信

1.在对应的串行线路下添加SoMachine Network Manager;

2.在对应的串行线路里配置通讯参数,例如波特率,校验位等;

3.在ModbusManager里配置通讯模式,寻址方式,和帧时间;

4.在程序块里调用ADDM功能块和Read_Var或Write_Var配置读写从站数据。






是否有帮助?

探索更多
范围:
探索更多
范围:
  • 产品文档
  • 软件下载
  • 产品选型工具
  • 产品替代和更换
  • 帮助和联系中心
  • 查找我们的办事处
  • 获取报价
  • 开发者社区
  • 人才招聘与职业发展
  • 公司介绍
  • 新闻中心
  • 投资者
  • EcoStruxure 架构与平台
  • 职位搜索
  • mySchneider一站式数字化业务平台
  • 搜索常见问题解答
  • 科普文章
  • Cookie声明
  • 使用条款
  • 更改您的 cookies 设置
  • 支持中心热线 4008101315
  • 京ICP备05053940号