我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:Somachine V4.2如何通过Read(Write)_Var配置Modbus TCP通信?
问题描述:
Somachine V4.2如何通过Read(Write)_Var配置Modbus TCP通信。

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

本视频介绍Somachine V4.2通过功能块配置Modbus TCP通信 。

1.在对应的通讯网口配置网络参数和IP地址;(可直接拖至00:15观看)

2.在程序块里调用ADDM功能块和Read_Var或Write_Var配置读写从站数据。(可直接拖至00:58观看)