Video:如何处理SoMachine V4.2下载程序例外?
问题描述:
如何处理SoMachine V4.2下载程序例外。所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)解决方法:
本视频介绍Somachine V4.2下载程序时遇见下载例外处理的常见方法 。
1. 算术运算/指针/数组的限制 在程序的编写过程中,可能会发生如下的几种情况:
(1)除法运算的被除数在某些情况下会为零;
(2)指针在赋值的过程中可能不小心指向空地址;(3)调用数组时数组边界溢出;
一般遇见问题,建议调用隐含检查的POU,步骤如下:
(1)右键点击”Application”中的”添加对象”,弹出对象菜单;
(2)选择菜单中的”用于隐含检查的POU”:
2. MAST任务的选择 每个项目程序中仅且只能有一个MAST任务,目的在于循环执行用户的程序。那么任务的类型 选择至关重要。SoMachine明确指出MAST任务只能选择自由扫描任务或循环任务的一种,那 么该选择那一种呢? 在这里,建议大家优先选择循环任务。
是否有帮助?