我们今天能为您提供什么帮助?

Video:M218如何通过USB电缆刷固件?

问题描述:
M218如何通过USB电缆刷固件。

所属产品线:
Modicon M218

解决方法:

本视频介绍M218如何通过USB电缆刷固件,刷固件步骤如下:

1.将M218断电;(可直接拖至01:31秒观看)

2.将M218与PC通过USB连接;(可直接拖至01:31秒观看)

3.启动Exec loader for M218(在Somachine central--维护--M218 Execloader);(可直接拖至02:21秒观看)

4.点击下一步进入第二步,选择固件后点击下一步进入第三步,根据提示给逻辑控制器送电。然后进入第三步确认固件信息,确认后点击下一步;(可直接拖至02:37秒观看)

5.等待刷固件成功后,重启即可。