我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:M241M251 如何通过USB刷固件?
问题描述:
M241M251 如何通过USB刷固件。

所属产品线:
Modicon M241

解决方法:

本视频介绍M241/M251如何通过USB电缆刷固件,刷固件步骤如下:

1.将M214/M251通过USB连接至PC;

2.启动Controller Assistant'(在Somachine central--维护--Controller Assistant);

3.选择更新固件;

4.步骤一选择控制类型和控制器版本,点击下一步;

5.步骤二选择默认,点击下一步;

6.步骤三选择在控制器上写入;

7.在控制器选择里选择对应的逻辑控制器然后点击连接,弹出警告框按下Alt+F;

8.等待传输,传输完毕后刷固件成功。