我们今天能为您提供什么帮助?

Video:M241/M251如何通过SD卡刷固件?

问题描述:
M241/M251如何通过SD卡刷固件。

所属产品线:
Modicon M241

解决方法:

本视频介绍M241/M251如何通过SD卡刷固件,刷固件步骤如下:

1.将逻辑控制器断电;

2.将SD卡插入PC;

3.启动Controller Assistant'(在Somachine central--维护--Controller Assistant);

4.选择更新固件;

5.步骤一选择控制类型和控制器版本,点击下一步;

6.步骤二选择默认,点击下一步;

7.步骤三选择写入;

8.步骤四选择驱动器盘符然后点击写入;

9.拔出SD卡,将SD卡插入逻辑控制器;

10.将逻辑控制器送电,等待固件传输完成后,将逻辑控制器断电,然后拔出SD卡,刷固件完成。