Video:Somachine basic如何批量导入导出变量?
问题描述:
Somachine basic如何批量导入导出变量。所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert - Basic(原SoMachine Basic)解决方法:
本视频介绍Somachine Basic 1.4如何批量导入导出项目。
1.进入编程--工具--符号列表;
2.先建议一个变量,然后点击导出;
3.在导出选项里选择分隔符形式,和导出代码,若有汉英文以外其他符号,例如中文建议代码选择Unicode ;
4.打开刚才导出的CSV文件,然后在表里新建和修改变量然后保存;
5.在符号表里点击导入,导入时注意分隔符和导出分隔符是否一致。
是否有帮助?