我们今天能为您提供什么帮助?

Video:Somachine basic变量如何导入Vijeo designer和Vijeo designer basic?

问题描述:
Somachine basic变量如何导入Vijeo designer和Vijeo designer basic?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert - Basic(原SoMachine Basic)

解决方法:

本视频介绍Somachine basic变量导入Vijeodesigner和Vijeo designer basic 步骤如下: 1.在somachine basic符号列表里建立好变量(编程--工具--符号列表)。

2.在Vijeo designer/Vijeo designer basic里建立好工程。

3.在I/O管理器下配置好通讯驱动和通讯参数。

4.选择Vijeo designer/Vijeo designer basic里导航窗口下变量选项,鼠标右键--链接变量--文件类型选择SMBP。

5.在链接变量的窗口找到Somachine basic工程的所在路径,选择相应的文件然后打开。

6.选择需要导入的变量,然后导入即可。