我们今天能为您提供什么帮助?

Video:Premium PLC在Unity Pro中如何使用USB电缆进行联机下载?

问题描述:
Premium PLC在Unity Pro中如何使用USB电缆进行联机下载?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

1.安装TSXCUSB485驱动,安装unitelway驱动。

2.打开Drive manager软件,选择unitelway drive选项卡,电机编辑,进行串口参数设定和串口号设定,保存设定。

3.在XWAY TEST中测试链接,测试成功后,在UNITY软件中进行地址设置,地址设置为SYS,介质选择unitelway01,测试链接,进行连接。