Video:premium PLC中如何使用以太网进行联机?
问题描述:
premium PLC中如何使用以太网进行联机。所属产品线:
Modicon Premium解决方法:
1.安装XIP驱动,打开PL7软件,双击组态中的以太网模块,查看XWAY地址和IP地址。
2.打开XIP驱动,在配置界面中设置本地的WAY地址为1.50.设置PLC的XWAY地址和IP地址,点击XIP菜单下的START开启。
3.点击PL7软件下的PLC菜单下的设置PLC地址,驱动选择XIP01,地址写{1.1}SYS,点击OK,并连接。
是否有帮助?