Video:premium PLC中如何使用USB电缆进行联机?
问题描述:
premium PLC中如何使用USB电缆进行联机。所属产品线:
Modicon Premium解决方法:
1.安装TSXCUSB485驱动,安装unitelway驱动。
2.打开Drive manager软件,选择unitelway drive选项卡,电机编辑,进行串口参数设定和串口号设定,保存设定。
3.在PL7软件中进行地址设置,地址设置为SYS,介质选择unitelway01,测试链接,进行连接。
是否有帮助?