我们今天能为您提供什么帮助?

Video:PL7 Pro中如何创建一个项目工程?

问题描述:
PL7 Pro中如何创建一个项目工程。

所属产品线:
PL7

解决方法:

打开PL7 PRO V4.5 软件,点击菜单栏"FILE",下拉点击"NEW",在弹出对话框中选择相应PLC型号,如有存储卡,请选择存储卡大小,点击“OK". 在"FILE"下拉选择"save as"工程另存为,输入名称,文件格式为”.STX",保存即可。