Video:PL7 Pro中如何配置本地IO?
问题描述:
配置本地IO。所属产品线:
PL7解决方法:
在Application Browser下station 中configuration 创建硬件配置,双击机架选择机架型号,在对应的机架槽位双击,在弹出的对话框中选择要添加的模块,点击“"OK",移动模块可以鼠标点击模块拖动至相应槽位,删除模块可以点击模块按电脑“”DELETE"键。复制模块可以点击模块鼠标右键"copy module"输入要复制到槽位的位置值。
是否有帮助?


在Application Browser下station 中configuration 创建硬件配置,双击机架选择机架型号,在对应的机架槽位双击,在弹出的对话框中选择要添加的模块,点击“"OK",移动模块可以鼠标点击模块拖动至相应槽位,删除模块可以点击模块按电脑“”DELETE"键。复制模块可以点击模块鼠标右键"copy module"输入要复制到槽位的位置值。
是否有帮助?