我们今天能为您提供什么帮助?

Video:PL7 Pro中如何配置扩展机架?

问题描述:
配置扩展机架。

所属产品线:
PL7

解决方法:

首先创建工程,选择带有“"ex"的扩展机架底板,在配置中会出现相应的数字,我们可以在相应的数字地方双击鼠标,来添加我们想扩展的机架,在扩展机架上面选择对应的地址拨码开关。拨码开关 1 至 3 用于对 X 总线上的机架地址(0 至 7)进行编码,拨码开关 4 用于对同一地址的两个机架(4、6 或 8 位)进行编码。