我们今天能为您提供什么帮助?

Video:PL7 Pro中如何监控内部变量?

问题描述:
监控内部变量。

所属产品线:
PL7

解决方法:

先创建新项目,在Application Browser下station 中的animation Tables ,右键"create",在弹出的对话框address中键入要监控的地址变量,在"Current value显示变量当前值,也可以在此位置修改器变量值,后按电脑回车键即可。