我们今天能为您提供什么帮助?

Video:PL7 Pro中如何配置IO扫描?

问题描述:
配置IO扫描。

所属产品线:
PL7

解决方法:

双击"Hardware Configuration",在机架配置中双击以太网模块,在弹出的对话框中把"Io scanning"勾选,在下面的Io scanning 配置中,IP address 中输入要通讯的设备IP,UNIT ID使用默认255,repetitive rate 对应的选择NORMAL, RD ref.master为读取数据后存放在PLC寄存器位置,RD ref.slave为读取设备第一个寄存器地址,RD count 位读取数量,WR ref.master为写入数据存放在PLC寄存器位置,WR ref.slave为写入设备第一个寄存器地址,WR count 位写入数量。