Video:PL7 Pro中如何更改定时器的时基及预设值?
问题描述:
更改定时器的时基及预设值。所属产品线:
PL7解决方法:
首先打开新建项目的"application browsr",找到"variable"在展开的文件下面双击"predefined fb",然后鼠标双击,在弹出的对话框中勾选左上角”parameters",可以看到%TM对应的预设值“"preset",可以修改其presetd的参数及更改TB值。也可以在程序段里做赋值:%tm0.p:=%mw0。
是否有帮助?


首先打开新建项目的"application browsr",找到"variable"在展开的文件下面双击"predefined fb",然后鼠标双击,在弹出的对话框中勾选左上角”parameters",可以看到%TM对应的预设值“"preset",可以修改其presetd的参数及更改TB值。也可以在程序段里做赋值:%tm0.p:=%mw0。
是否有帮助?