我们今天能为您提供什么帮助?

Video:PL7 Pro中如何查看停机代码?

问题描述:
查看停机代码。

所属产品线:
PL7

解决方法:

可以在变量监控表中监控%sw58低字节,查看状态,%sw58:1 = 通过终端或专用输入,从允许模式转换为停止模式。 2 = 通过警戒时钟停止(PLC 任务或 SFC 溢出)。 4 = 电源断电或存储卡锁定操作。 5 = 因硬件故障而停止。 6 = 因软件故障而停止。