我们今天能为您提供什么帮助?

Video:Concept Quantum如何配置通讯模块?

问题描述:
Concept Quantum如何配置通讯模块。

所属产品线:
Concept

解决方法:

点击modbus port setting 设置modbus 通讯,在config Extensions 中配置以太网的通讯个数,在I/O MAP 中添加通讯模块到主机架,配置以太网,给它分配IP地址 配置 I/O扫描功能。