我们今天能为您提供什么帮助?

Video:Concept Quantum如何定义变量?

问题描述:
Concept Quantum如何定义变量。

所属产品线:
Concept

解决方法:

在菜单栏Projiect 按F8 打开变量表 创建变量 创建变量名称,数据类型,关联变量地址。在FILE 中创建导出数据类型,在软件中更新导出数据类型。变量创建完成后,可以在FILE中将所有变量导出成txt文档。