我们今天能为您提供什么帮助?

Video:Concept Quantum如何离线仿真及程序下载?

问题描述:
Concept Quantum如何离线仿真及程序下载。

所属产品线:
Concept

解决方法:

先分析程序无误后才能仿真和下载,点击ONLINE选择Connect 在弹出的对话框中  选择联机方式,前三种为编程模式,第四种IEC Simuator为仿真模式,选择想用的模式,通过相应的下载线就能实现程序下载和仿真。