我们今天能为您提供什么帮助?

Video:UnityPro Quantum如何创建一个网络?

问题描述:
UnityPro Quantum如何创建一个网络。

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

点击通讯-网络,右键新建网络。选 择网络类型,新建网络名称。双击刚才新建的网络,选择型号系列,配置IP,子网掩码。编辑-确认。双击CPU以太网端口,选择刚才新建的网络链接上去,编辑-确认。