我们今天能为您提供什么帮助?

Video:UnityPro如何调用功能块。

问题描述:
UnityPro如何调用功能块?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

双击建好的程序段,调用功能块有三种办法。

1.点击工具栏的FFB助手。

2右键空白处FFB助手。

3CTRL+I快捷键。FFB类型输入要调用的功能块或点击对话框按钮。点击确定可以调出功能块。联机使能端至左母线。鼠标移到引脚看引脚的数据类型,双击输入。如不熟悉功能块,看帮助文档的对应库。