我们今天能为您提供什么帮助?

Video:在UNITY平台下,如何整定quantum的模拟量模块输入输出值?

问题描述:
在UNITY平台下,整定quantum的模拟量模块输入输出值。

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

新建一个主程序段,调用QUANTUM, ACI030,I-SCALE.把功能块的EN/ENO引脚链接到左母线,根据实际的硬件槽位,链接SLOT引脚,根据通道号链接channel引脚。设置模拟量实际要对应的上下限。