我们今天能为您提供什么帮助?

Video:M580远程IO设备如何寻址?

问题描述:
M580远程IO设备如何寻址。

所属产品线:
Modicon M580 ePAC

解决方法:

打开Unity软件新建项目选择BMEP584040,点击左侧"项目浏览器-EIOBUS”配置远程I/O站BMXCRA31200,在其底版上添加如BMXDDO1602,双击BMXDDO1602进入模块属性配置,点击BMXDDO1602(MOD_DIS_16_1),概述选项卡看看到此模块的设备DDT名字MOD_DIS_16_1,点击”转到详细信息”按钮即可跳转到基本变量表,MOD_DIS_16_1就在其中,把左侧+号展开,即可看到此模块下各个通道的健康状态及数值,在编写程序中可以直接使用通道变量名如MOD_DIS_16_1.DIS_CH_OUT[0].VALUE。

另外还可以使用别名的方式去链接到通道地址,变量表右击选择”自定义列”-别名和别名相应对象,回到变量表把通道地址MOD_DIS_16_1.DIS_CH_OUT[0].VALUE别名栏输入如DO1.0,就成功将两者绑定了,编程时,输入DO1.0即可!