我们今天能为您提供什么帮助?

Video:M580如何创建一个工程及基本配置?

问题描述:
M580如何创建一个工程及基本配置。

所属产品线:
Modicon M580 ePAC

解决方法:

打开Unity软件新建项目选择BMEP584040,然后在结构视图中PLC总线中可以看到已配置的底板、电源和CPU模块,点击底板左侧扩展底板矩形框(里面数字是机架地址)添加扩展机架,注意配置了扩展机架时要配套使用BMXXBE100机架扩展模块、扩展电缆及终端电阻,扩展模块右侧机架地址拨码设置要和程序中配置的地址一致。