我们今天能为您提供什么帮助?

Video:M580 EIO的基本配置如何操作?

问题描述:
M580 EIO的基本配置如何操作。

所属产品线:
Modicon M580 ePAC

解决方法:

打开Unity软件新建项目选择BMEP584040,点击左侧"项目浏览器-EIOBUS”双击EIOBUS窗口矩形框添加BMX底板,配置远程I/O站BMXCRA31200,双击底板尾部扩展图标处可添加扩展底板,需要注意程序配置中无法配置机架扩展模块BMXXBE1000,实际使用中需要配置此模块才能扩展机架,双击总线上新生成的空白矩形框可以再次添加另一个BMXCRA31200远程站,双击BMXCRA31200,在参数栏里十位及个位处可以看到此模块的地址,模块的正面有两个对应的地址选择开关,注意要把这两个地址设成一致。CRA的IP地址可以修改,但需注意要与CPU头模块的IP地址和IP地址A设置在同一网段内。