我们今天能为您提供什么帮助?

Video:M580如何使用以太网的联机?

问题描述:
M580如何使用以太网的联机。

所属产品线:
Modicon M580 ePAC

解决方法:

Unity软件如M580使用以太网方式联机,首先得计算出SERVICE端口的默认IP地址,找到CPU模块正面MAC地址,把其最后两段16进制数转换成10进制,默认IP地址就是10.10+转换后的两段十进制数,然后将电脑的IP地址设置与其在同一网段内,打开UNITY软件,PLC-设置地址-地址(默认IP)-介质(TCPIP)-测试连接,成功后新建M580程序,双击CPU以太网端口,IP配置栏IP地址默认是192.168.10.1,安全性栏访问控制修改为"已禁用 ",再次重复上述步骤,用默认IP地址去下载当前工程,成功下载后修改电脑的IP地址,与程序中的新IP地址在同一网段内,即可用新IP地址去联机上下载程序。