我们今天能为您提供什么帮助?

Video:M580如何使用USB编程电缆的联机?

问题描述:
M580使用USB编程电缆的联机问题。

所属产品线:
Modicon M580 ePAC

解决方法:

Unity软件如M580使用USB方式联机,需要注意两点,1是PLC菜单下选择"标准模式",2是PLC菜单下设置地址"介质"选择为USB即可。正常连接及安装驱动后即可点击PLC菜单下"连接"选项成功连接PLC进行上传和下载操作。