我们今天能为您提供什么帮助?

Video:如何实现M580应用程序保护?

问题描述:
如何实现M580应用程序保护。

所属产品线:
Modicon M580 ePAC

解决方法:

Unity软件如M580使用加密保护是通过使用右键"项目浏览器""结构视图""项目""属性""保护"来实现,有"应用程序”"段”"数据存储器"三个区域可做加密保护,一般是使用":应用程序加密",设置密码后本机再次打开此应用程序或者连机上载都需要输入密码,不然不能获得应用程序。