我们今天能为您提供什么帮助?

Video:如何通过USB线对MicroPLC进行联机?

问题描述:
如何通过USB线对MicroPLC进行联机。

所属产品线:
Modicon TSX Micro

解决方法:

1.先安装TSXUSB485的驱动,安装完成后,重启计算机;

2.安装unitlway的驱动,安装完成后,重启计算机;

3.打开unitlway driver,点击configuration,点击edit,选择com端口,设置波特率,校验等;

4.打开软件的PLC菜单,点击define plc address,驱动选择UNTLW01,地址写SYS,点击OK;

5.点击PLC菜单的connect即可。