Video:如何通过以太网线对MicroPLC进行联机?
问题描述:
如何通过以太网线对MicroPLC进行联机。所属产品线:
Modicon TSX Micro解决方法:
1.安装XIP的驱动;
2.通过ETZ网关,转换MAC的地址,前两组IP85.16固定,后两组由十六进制转十进制;
3.输入转换后的IP,进入ETZ网关内,选择IP configuration;
4.打开XIP驱动,输入XWAY地址和IP地址;
5.打开软件的PLC菜单,点击define plc address,驱动选择XIP01,地址写{1.1}SYS,点击OK;
6.点击PLC菜单的connect即可。
是否有帮助?