问题描述:
Unity Pro如何读取软件内部的实时时钟。所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)解决方法:
1.动态数据表中输入%sw53-%SW49
2.以16进制显示%sw53-%SW49 %SW50:表示秒 (16#SS00) %SW51:表示小时和分钟 (16#HHMM) %SW52:表示月份和日期 (16#MMDD) %SW53:表示年份
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
1.动态数据表中输入%sw53-%SW49
2.以16进制显示%sw53-%SW49 %SW50:表示秒 (16#SS00) %SW51:表示小时和分钟 (16#HHMM) %SW52:表示月份和日期 (16#MMDD) %SW53:表示年份
是否有帮助?