我们今天能为您提供什么帮助?

Video:Unity Pro如何查看停机代码?

问题描述:
Unity Pro如何查看停机代码。

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

1.Unity Pro建立动态数据表

2.在动态数据表中写入%SW58以16进制显示

3.上次发生电源故障或 PLC 停止时的日期和时间的系统字 %SW54:秒 (00SS) %SW55:小时和分钟 (HHMM) %SW56:月份和日期 (MMDD) %SW57:年份 (YYYY) %SW58:最高有效字节包含星期几信息(1 对应于星期一,依此类推,7 对应于星期日), 最低有效字节包含上次停止的代码:

1 = 通过终端或专用输入,从允许模式转换为停止模式。

2 = 通过警戒时钟停止(PLC 任务或 SFC 溢出)。

4 = 电源断电或存储卡锁定操作。

5 = 因硬件故障而停止。

6 = 因软件故障而停止。在 %SW125 中存储了有关软件故障类型的详细信息。