我们今天能为您提供什么帮助?

Video:Unity Pro如何使用READ(WRITE)_VAR功能块?

问题描述:
Unity Pro如何使用READ(WRITE)_VAR功能块。

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

1.Unity Pro新建梯形图,在程序空白处右击选择FFB输入助手;(可直接拖至00:40观看)

2.输入read_var后确定,管脚定义: ADR 读操作的目标实体的地址 OBJ 读取的数据类型 NUM 读取Modbus从站的首地址 NB 读取的个数 GEST 读取通信报告区 RECP 读取后在本地的存储区;(可直接拖至01:19观看)

3. Write_var功能类似;(可直接拖至04:32观看)