我们今天能为您提供什么帮助?

Video:Unity Pro如何在EXCEL电子表格里编辑基本变量?

问题描述:
Unity Pro如何在EXCEL电子表格里编辑基本变量。

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

1.Unity Pro在基本变量中建立一个样本变量

2.选择基本变量右击导出为txt

3.用excel打开txt文档格式选择分隔符号和65001 unicode,分隔符号选择Tab,列数据格式选择常规

4.打开后编辑变量,完成后保存

5.Unity Pro中选择变量和FB实例右键导入,导入会提示相同的变量可替换或保留