我们今天能为您提供什么帮助?

Video:如何通过以太网线对concept软件传输程序?

问题描述:
如何通过以太网线对concept软件传输程序。

所属产品线:
Concept

解决方法:

1打开程序,点击online菜单,选择connect,协议类型选TCP/IP;

2.输入转化后的NOE模块的MAC地址,设置电脑的IP地址和NOE同一网段;

3.pingIP地址后,选择connect configration;

4.连接上后,点击online菜单下的download即可;